Operator Library: Hardware Platform
此運算子代表灰階面陣 GigE Vision 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個類型為 CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 資源索引 0 將相機對應至通訊埠 0,索引 1 對應至通訊埠 1,依此類推。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。
此 operator 可以進行設定,以支援 GigE Vision 標準所指定的不同資料格式。 下圖說明了這些資料格式。

封裝格式傳輸 2 個像素需要 3 個位元組。 MONO8 與 MONO8_SIGNED 每個像素只需要 1 個位元組。 MONO10、MONO12 與 MONO16 每個像素需要 2 個位元組。
注意
- MONO8_SIGNED 由運算子視為 MONO8 進行管理,且輸出連結格式將設定為 UNSIGNED 類型。 如果需要 SIGNED 連結,請使用 CastType 運算子並將連結類型變更為 SIGNED。
- 拜耳格式可以對應至這些 Gray 格式,因為相機運算子不會解譯像素內容。
參數化的格式經過轉換,以符合相機 operator 參數化的輸出 link 格式。 輸出 link 可以設定為多種 Bit Width。 如果相機格式的 Bit Width 大於輸出 link 中參數化的 Bit Width,轉換作業會透過在較低位元位置新增位元來執行。 然而,如果相機格式的 Bit Width 小於輸出 link 上可用的位元,則僅會使用最高有效位元。
此外,必須在輸出鏈結中指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但絕對不能超過此設定的最大值。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| PixelFormat | |
|---|---|
| Type | 動態讀取/寫入參數 |
| Default | MONO8 |
| Range | {MONO8, MONO8_SIGNED, MONO10, MONO10_PACKED, MONO12, MONO12_PACKED, MONO16} |
|
此參數指定所連接相機的資料格式。 此格式必須與相機組態相符。 |
|
| Overflow | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | {0, 1} |
|
此參數指出相機運算子是否發生溢位,也就是影像資料是否遺失。 每當發生溢位時,此參數即設定為 1。 此值會保留直到讀取該值為止。 因此,讀取參數將會把它重設為值 0。 在正常操作下,這絕不應該發生。 此參數用於維護。 |
|

上一頁